This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104驱动强度问题

Guru**** 2506735 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/949462/txb0104-txb0104-drive-strength-question

器件型号:TXB0104

大家好、

规范中有这样一个描述、即需要2mA 驱动能力。 请帮助您了解为何需要2mA 驱动能力、以及该 值是如何计算的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    由于 TXB0104是一款自动双向器件、因此它始终在器件两侧都有有源输出。 为了让用户强制一侧进入新状态、这些驱动器添加了一个串联4k Ω 电阻器。  数据表功能方框图中显示了这一点:

    假设当前状态为"低电平"、将上图中的 B4强制为0V。 当您的驱动器打开并尝试强制同一引脚处于高电平(在本例中、让我们设置为5V)时、器件必须输出足够的电流才能实现这一目的。

    4K 电阻器的一侧为0V、另一侧将从0V 斜升至导致器件开关的阈值(在本例中通常为 Vcc/2或2.5V)。  如果我们计算在4k Ω 电阻器上下降2.5V 所需的电流、则得到2.5/4000 = 625uA。 当然、在输出切换到"高"状态之前、我们必须_超过_ 2.5V、但所需的时间不会超过计算得出的625uA。

    下一个问题是-输出实际上是如何实现的?  这不是一个魔力盒子-里面可能有一个 MOSFET 将输出驱动至5V、并且它有一个与之相关的电阻。 强驱动器的额定电流为高电流(通常为64mA 或32mA)、而弱驱动器的额定电流较低(通常为1mA 或100uA)。

    假设输出额定值在 VOH = 3.8V 时恰好为1mA、这意味着它具有(5-3.8)/1m = 1.2k Ω 的等效输出电阻。

    器件在多大电阻下将无法再触发 TXB 器件的2.5V 阈值?  这里有一个分压器--所以我们看看当 VDD/2 =VDD*4K/(4K + R)时

    R = 4K

    但是、如果阈值不完全是2.5V (不是)、该怎么办?  如果内部电阻器不完全是4K (可能不是)该怎么办? 所有这些变化是否随温度变化(是)?

    2mA 输出驱动建议为这些类型的变化提供了足够的空间、并确保器件正常工作。