This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS00-Q1:输入阈值和静态电流

Guru**** 608265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/939872/sn74hcs00-q1-input-threshold-and-quiescent-current

器件型号:SN74HCS00-Q1

团队您好、客户提出以下问题:

 

-Ínput Ω 开关阈值:

VCC = 2.5V、但我们的数据表仅显示2V、4.5V 和6V 的数据。

2V 的规格为 VT+min 0.7V (表示35%VCC)和 VT+max 1.5V (表示75%VCC)

 

如果我们使用此规格、则应该具有

2.5V 的规格是 VT+min 0.875V 和 VT+max 1.875V ->正确吗?

 

-静态电流:

最大总功率   整个芯片的静态计算是否正确?

IQ = Iicc+ 8 x II = 2uA + 8x1uA = 10uA?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要获得2.5V 的值、请使用内插;请 参阅[常见问题解答]在数据表中给出的值之间估算规格值的最佳方法是什么?

    如何计算静态电流取决于您的定义方式。 如果您确实希望包含输入泄漏、则此公式正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我有一个关于上述主题的后续问题:

    例如、我选择了 Vcc = 2V 的值、并将其输入到图表中。

    1. VT+MIN = 0.7V 意味着在输入电压= 0.7V 时最坏的情况、NAND 可以将其计数为逻辑高电平吗?
    2. 介于0.7V 和1V 之间的 VT-和 VT+区域相互重叠。

    如果 VT+为0.9V、则 VT-为最大0.7V、因为 VHystersisMin = 0.2V ->正确?

    是否给出了迟滞值以确保 Vt-永远不能大于 Vt+?

    谢谢、此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 VT+始终高于 VT−、即迟滞始终为正(且始终大于0.2V)。