This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:输出侧的逻辑电平有时为1.7V、有时为3.3V

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/943048/txb0108-logic-level-on-the-output-side-is-sometimes-1-7v-and-sometimes-3-3v

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXS0108E

大家好、TI 论坛、

我使用 TXB0108将微控制器的逻辑电平从1.8V 更改为3.3V。 使用3.3V 逻辑的系统是一个电子纸显示屏、它使用 SPI 进行通信、但这不起作用、因此我一直在尝试找出问题、我发现了以下问题:

在 VCCA 侧、我测量到来自 μ µC 的1.8V 电压、没有任何问题。 它是稳定的。 但在 VCCB 侧、电压有时为3.3V、而其他时间为1.5V。  只要 VCCA 侧的输入引脚输入1.8V 电压、我预计它将为3.3V。 还是不应该这样呢? 还有什么问题呢?

我已附上原理图的一个片段、其中显示了 TXB0108及其与电子纸的 μ µC 和连接器的连接。 J7是 TXB0108、X1是电子纸的连接器、J1是 µC Ω

我们非常感谢您的任何帮助/建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Oseihie、

    什么都连接到输出侧? 我需要了解输出的负载、因为这将影响输出电压。 此外、您是否有任何有关您遇到的问题的示例示例范围截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的回复。

    电子纸模块通过 XH 连接器(由 VCC、GND、MOSI、CLK、CS、 DC、RST、BUSY 引脚)。 这是电子文件 https://www.waveshare.com/wiki/1.54inch_e-Paper_Module_(B)#About_the_codes 的链接。 如果有任何重要意义、电子纸模块上会有 TXS0108E 电平转换器。

    我没有示例照片、很遗憾、目前无法使用示波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路不能与 TXB 配合使用;请参阅数据表的第8.3.3和8.3.5节。

    将 TXB 替换为 TXS0108E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    是的、我阅读了这些部分中的内容、我认为它不起作用的唯一原因是我使用的连接器增加了负载电容。 这个电路不适合 TXB0108有其他原因吗?

    TXS0108E 除了适用于漏极开路和推挽应用外、还有什么不同呢?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉电阻器将 µA TXB 来驱动大于20k Ω 的电流。

    虽然 TXB 具有弱输出驱动器、但 TXS 是无源开关、依赖于其他器件的驱动强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将获取 TXS 并尝试它。 谢谢你