主题中讨论的其他器件: TXS0108E
大家好、TI 论坛、
我使用 TXB0108将微控制器的逻辑电平从1.8V 更改为3.3V。 使用3.3V 逻辑的系统是一个电子纸显示屏、它使用 SPI 进行通信、但这不起作用、因此我一直在尝试找出问题、我发现了以下问题:
在 VCCA 侧、我测量到来自 μ µC 的1.8V 电压、没有任何问题。 它是稳定的。 但在 VCCB 侧、电压有时为3.3V、而其他时间为1.5V。 只要 VCCA 侧的输入引脚输入1.8V 电压、我预计它将为3.3V。 还是不应该这样呢? 还有什么问题呢?
我已附上原理图的一个片段、其中显示了 TXB0108及其与电子纸的 μ µC 和连接器的连接。 J7是 TXB0108、X1是电子纸的连接器、J1是 µC Ω
我们非常感谢您的任何帮助/建议。 谢谢你。