This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G08:在 SN74AUP1G08驱动低电平时拉低输出 Y

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/942221/sn74aup1g08-pulling-output-y-while-sn74aup1g08-driving-low

器件型号:SN74AUP1G08

您好!

 在 SN74AUP1G08选择驱动低电平时、是否能够/可接受输出(Y)上暂时驱动外部电压(3.3V)? 当输入 A 和 B 为低电平时、向 VCC 施加3.3V 电压。

在逻辑方面、 即使 SN74AUP1G08驱动为低电平、外部电压也可以改变 Y 节点的逻辑状态。

这仅在产品的生产阶段使用几秒钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是允许的、但前提是不超过20mA 的绝对最大额定值。

    3.3V 的 AUP 器件的 Ω 输出阻抗约为50 Ω、因此您需要至少120的串联电阻器来确保这一安全性。