This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:具有2个芯片选择引脚的电平位移 IC、可切换2个 SPI ECG 传感器

Guru**** 2382010 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G17, SN74AXC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/941478/sn74axc4t774-level-shift-ic-with-2-chip-select-pin-to-switch-2-pcs-spi-ecg-sensor

器件型号:SN74AXC4T774
主题中讨论的其他器件:SN74AUC1G17SN74AXC8T245

您好、先生、

您能否帮助推荐 电平位移 IC 具有2个芯片选择引脚来切换2个 SPI ECG 传感器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此功能没有单芯片。

    MCU 和传感器的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    MCU I/O 的电压为1.8V,传感器 I/O 为3.3V。

    您是否推荐6或8通道电平位移 IC?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要向上移动四个信号、向下移动一个信号。 这可以通过八通道器件(如 SN74AXC8T245)或四通道器件(如 SN74AXCT4T245)进行升压、并通过具有过压容限输入的缓冲器(如 SN74AUC1G17)进行降压。

    (传感器的 MISO 输出在空闲时具有高阻抗、因此您只需将它们连接在一起即可。)