This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC393:ESD 和闩锁数据

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/939068/sn74hc393-esd-and-latch-up-data

器件型号:SN74HC393

可能涉及的人员、

请帮助提交  SN74HC393PWR 的 ESD (HBM 和 CDM)和闩锁电阻测试数据。

我在数据表中找不到它。

 

 

此致

Sonoda

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sonoda-San、您好!

    有关闩锁数据、请参阅我们质量网站 https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800&partNumber=SN74HC393D 上的资质认证摘要

    为了节省您的时间、质量站点表示器件通过了 JESD78闩锁测试。

    至于 ESD 测试、我们目前正在更新 HC 逻辑系列中的大量器件、包括 ESD 测试。 该测试利用了我们的所有资源。

    按照目前的费率、我们每年将完成大约100个、并且我们的队列中已有数百个器件需要完成。

    SN74HC393目前不在该列表中、因此我至少在未来5-6个月内无法提供 HBM 和 CDM 测试。 由此给您带来的不便、我深表歉意。