This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:TPD 随温度变化

Guru**** 2507655 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245, SN74LVC16244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/917407/sn74avc16t245-tpd-change-according-to-temperature

器件型号:SN74AVC16T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC16244A

你(们)好

我想知道 TPD 根据 SN74AVC16T245的温度变化。

但是 、每个温度变化量都没有结果图或表格、例如 SN74LVC16244A 数据表。

如下所示

我℃℃70m Ω、90m Ω 和 VCCB = 3.3V、VCCA = 1.2V、A 至 B 项的 TPD。

请告诉我答案 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    90℃超出建议的自然通风工作温度范围、因此我们无法向您提供该信息。

    对于开关特性表、数据是在整个温度范围内获取的、因此列出的最大和最小列将是器件在整个建议工作温度范围内的最大和最小 tpd。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢!

    乍得克罗斯比