This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:当 VCCB 和 EN 悬空时、A1/A2的状态是什么?

Guru**** 2511225 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/914398/txb0102-what-is-a1-a2-state-when-vccb-and-en-is-floating

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: TXS0102

您好、E2E、

当 VCCB 和 OE 悬空但 VCCA 具有偏置电压时、一侧的输出状态或阻抗是多少?

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    TXB0102器件的电路可在任一 VCC 关闭(VCCA/B = 0V)时禁用所有输出端口。

    但当 VCCB 悬空时、C4296可能有足够的剩余电量、因此有足够高的电压为器件供电。

    请 I²C、TXB I/O 不能与上拉电阻器配合使用、并且不能用于 Δ L/SMBus。 TXS0102将在这种情况下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ladisch、

    感谢您的回复。

    假设我们在相同的配置下更改为 TXS0102、如果 Vccb 悬空且完全放电、在 VCCA 仍偏置时 A 侧引脚的阻抗是多少?

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0102数据表显示:

    VCC 隔离特性:如果任一 VCC 输入接地、则两个端口均处于高阻抗状态