This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16374A:PCB 引脚布局 TVSOP (48)

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/912995/sn74lvch16374a-pcb-foot-pattern-tvsop-48

器件型号:SN74LVCH16374A

你(们)好

SN74LVCH16374ADGVR

我正在寻找 TVSOP (48)建议焊盘图(PCB 焊盘图案)的数据。
但我找不到它。
请提供此数据。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    您应该可以在以下位置找到它: https://vendor.ultralibrarian.com/ti/embedded?vdrPN=SN74LVCH16374ADGVR&sid=202494323&c=1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、员工
    感谢您提供信息。

    其他器件、但数据表中可能会提到 PCB 尺寸。

    1.数据表中所述的情况与未述的情况之间有何区别?
    2.您将来是否会更改为从 URL 下载 PCB 脚踏图案的方法?
    此致
    自助餐厅
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cafain、

    由于尺寸的原因、引脚数较高的器件可能没有焊盘图案、但所有器件都将包含机械尺寸、这正是您实现自身封装所需的全部机械尺寸。 我们不打算只使用一种或另一种资源、因此您可以使用您需要或易于获取的资源。