This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC374A:引脚上的输入和输出电阻

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/911579/sn74lvc374a-input-and-output-resistance-at-the-pins

器件型号:SN74LVC374A

大家好、

我的客户想知道 SN74LVC374ARGYR 引脚的输入和输出电阻、

谢谢、

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    请让您的客户查看器件的 IBIS 模型。 IBIS 将提供他们所需的所有信息。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    抱歉、我误解了客户的请求。 他们需要电路的输入/输出电阻和电容(而不是引脚)。 我在 IBIS 模型中找不到这一点。

    我在数据表第6页中找到了 CI 和 Co。 但不是 Ri/Ro。

    谢谢、

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入具有非常高的阻抗。 如果您想计算最坏情况值、可以根据泄漏电流规格得出该值: [常见问题解答]器件引脚的阻抗是多少?

    输出阻抗可从 IBIS 模型中的电压/电流值得出、但当您处于建议的工作条件范围内时、只需使用数据表中的 VOL/IOL/VOH/IOH 值即可。 在 Ω Ω 时、最坏情况下的电流通常为12 μ A、23 μ A。