This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102是否可用于 SPI 接口?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, LSF0102, SN74AVC2T245, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/902066/lsf0102-can-lsf0102-be-used-for-spi-interface

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:LSF0108SN74AVC2T245SN74AXC4T774

我目前正在将 LSF0102用于 SPI 接口、以便将电压从3.3V 电压电平转换为从1.8V 电压电平。 但数据表显示、即使电平转换器的速度可高达100MHz、也仅推荐用于 I2C 和 UART。 对于 SPI、建议仅使用 LSF0108。 为什么会这样? 我在下面给出了 LSF0102数据表的一部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多 SPI 实现使用两个以上的信号。 如果只有两个、LSF0102就可以工作(但 SN74AVC2T245是一个更好的主意、因为它具有适当的缓冲器、不需要上拉电阻器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有4条 SPI 线路并实现2个 LSF0102。 可以用吗? 如果没有、请解释原因。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要‍没有下拉电阻器、两个 LSF0102就会正常工作。 但对于四条 SPI 线路、最佳解决方案是单个 SN74AXC4T774。