This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4046A:当由该 IC 控制的 VCXO 与使基准时钟相同的 VCXO 时、PCout 如何工作?

Guru**** 2507345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/921404/sn74lv4046a-how-does-pcout-act-when-the-vcxo-controlled-by-this-ic-and-the-vcxo-making-the-reference-clock-are-the-same

器件型号:SN74LV4046A

现在、我将其仅用作相位比较器(这意味着我不使用其 VCO)。在我的批准中、电路上还有另一个 VCXO。

然后、当我将相同的 VCXO 时钟放入每个 SIGin 和 Comp_IN 时、PCout 将如何工作?
 换言之、由该 IC 控制的 VCXO 和作为参考时钟的 VCXO 在我的批准中是相同的。

我附加 了一个显示 consituation.e2e.ti.com/.../PLL-curcit.pptx 的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要花一些时间为您提供此答案、我将在周一之前为您提供此答案。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我很期待听到你的声音。

    BR、

    Taku Kato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Taku Kato、

    仔细看、我认为您的问题已经得到了解答。 请告诉我此答案是否适用于您:  

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    抱歉、我将使用 您发送给我的 E2E 频道。

    谢谢!

    Taku Kato