This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 引线框材料-按封装或系列分类?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/921555/leadframe-material---by-package-or-family

器件型号:

我的问题是有关逻辑 IC 上使用的引线框材料(Kovar、Copper、Alloy42等)。

对于给定的封装、每个器件系列或其他因素、TI 是否使用相同的引线框材料?

引线框信息是否在网站上提供?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

     有一个材料成分搜索页面,按器件型号: http://www.ti.com/materialcontent/en/home。   

    此外,还提供了一个讨论将引线框转换为无铅的页面: http://www.ti.com/support-quality/environmental-info/lead-free.html 。   

    我知道这些是一般性讨论和参考资料、因此如果您有特定于器件的内容、请告诉我。

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    材料成分没有大量数据。  我正在寻找一种说法、即模塑化合物是 nn%硅胶、n%碳黑色、引线框是%Iron、%镍、%Copper、键合线是金、PD 涂层的铜等  我们存储的部分数据、尤其是锡须风险分析数据、是引线框构成(而不仅仅是引线框表面)。  引线框本身的成分对于评估锡须风险非常重要。  我们可选择铜、黄铜/青铜、镍或低膨胀合金(用于最终端子涂层下的材料)。  这些值允许我们确定锡须形成风险的数值级别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

     您正在询问的详细内容报告是可用的、但基于特定器件型号。  例如、如果您转到我参考的材料成分页面、请在搜索框中输入器件型号、例如 SN74HC245 (搜索)、您将看到特定器件型号的列表。  单击 TI 器件型号列中的第一个 SN74HC245N、您将看到一个包含材料详细信息的新页面:

    组件信息

     均质材料级别 组件级别
    组件 物质 CAS 编号 质量(mg) 百分比% ppm 百分比% ppm
    接合线
    铜及其合金 熨斗 7439-89-6. 0.000001 0.000339 3. 0.000000 0
    镁及其合金 7439-95-4. 0.000001 0.000339 3. 0.000000 0
    其他有色金属和合金 7440-41-7. 0.000003. 0.001018 10. 0.000000 0
    其他有色金属和合金 7440-70-2. 0.000009. 0.003053 31. 0.000001 0
    其他有色金属和合金 Ytut 7440-65-5. 0.000009. 0.003053 31. 0.000001 0
    贵金属 7440-57-5. 0.294795 99.990164 999902 0.017556 176.
    贵金属 银色 7440-22-4. 0.000006 0.002035 20. 0.000000 0
    小计     0.294824 100 1000000 0.017558 176.
    芯片贴附粘合剂
    贵金属 银色 7440-22-4. 0.290692 70.000048 700000 0.017312 173.
    热塑料 环氧 8594-11-6. 0.124582 29.999952. 300000 0.007419 74.
    小计     0.415274 100 1000000 0.024731 247.
    引线框
    铜及其合金 7440-50-8. 373.891957年 97.701000 977010. 22.266471 222665
    铜及其合金 熨斗 7439-89-6. 8.189566 2.140000 21400 0.487715 4877
    铜及其合金 7723-14-0 0.126288 0.033000 330 0.007521. 75
    锌及其合金 7440-66-6. 0.482189 0.126000 1260 0.028716 287.
    小计     382.690000 100 1000000 22.790423 227904
    引线框镀层
    镍及其合金 7440-02-0 29.496712. 95.120000 951200 1.756424 17566
    贵金属 7440-57-5. 0.241878 0.780000 7800 0.014405. 144.
    贵金属 7440-05-3. 1.271410. 4.100000 41000 0.075720 757
    小计     31.010000 100 1000000 1.846745 18467
    复合成型材料
    其他无机材料 熔融硅片 60676-86-0 900.546509 71.30000 713000 53.630447 536304
    其他有色金属和合金 三氧化锑 1309-64-4. 5.052154 0.400000 4000 0.300872. 3009.
    其他有机材料 溴化环氧 40039-93-8. 25.260772 2.000000 20000 1.504360 15044.
    其他塑料和橡胶 炭黑色 1333-86-4. 3.662812. 0.290000 2900 0.218132 2181
    热塑料 环氧 8594-11-6. 328.516335 26.010000 260100 19.564206. 195642
    小计     1、263.038582 100 1000000 75.218018 752180
    半导体器件
    陶瓷/玻璃 掺杂硅 7440-21-3 1.721570 100.000000 1000000 0.102530 1025.
    小计     1.721570 100 1000000 0.102530 1025.

    共计

        1、679.170250     100 1000000

     

    这将提供您请求的详细信息。

    此致、

    ~Leonard