This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV221A:更换 SN74HCT221A

Guru**** 2505795 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV221A, CD74HCT221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/920058/sn74lv221a-replacing-sn74hct221a

器件型号:SN74LV221A
主题中讨论的其他器件: CD74HCT221

你好

我们有一款使用 SN74HCT221A 的产品、用于评估 SN74LV221A 是否是直接替代产品。

此主题描述了 LV 部分的差异:

SN74LV221A:SN74LV221A 比预期的输出脉冲短

e2e.ti.com/.../836072

我们的电路具有510R 和200pF RC LPF、然后是 HCT221A 输入之前的 VHCT125缓冲器。 RC 已被视为一个用于消除输入噪声的修订版本。 我们的输入电路正在更改、我还想删除 RC LPF 和 VHCT125。

上面的线程中的 TI 评估是否确定了重新触发问题仅存在于 LV 部件上?

此外、检查是否确认仅在 Nicolas 的测试表明的电容器放电期间发生重新触发故障?

我们具有3.3伏电源、CT 470pF 和 Rt 1k (针对630nS 输出脉冲)、并且我们在输入端的新光隔离器上的缓慢上升时间不太可能像 Nicolas 所演示的那样让脉冲发生变化。

谢谢你
哈里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、  

    这已分配给相应的产品专家、当我们从美国假日返回时、他们将帮助您处理您的请求。

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    是否有理由从 CD74HCT221切换到 SN74LV221A?

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常抱歉、Chad、我输入了我们正在使用的器件(工作太晚)。

    我们将使用 TI SN74LV221A 替代已停产的 Fairchild (在半自动模式下) 74VHC221AM。

    我们电路中安装的滤波器用于处理接地反弹噪声、但我正在尝试确定重新触发(和缩短输出脉冲)实际上是我们电路中的 RC 解决的问题(在 Fairchild VHC 器件中)。

    换言之、如果 LV 部件有此问题、则74VHC221AM 可能与之类似。

    正如我之前所说的、输入侧新光耦上的上升时间可能会阻止这种情况、但我现在将进行测试。 在我探讨这个问题时、我渴望了解更多信息。 如果我知道在电容器放电期间只允许重新触发、那么我可以很好地处理要测试的内容。

    很抱歉器件混淆。

    谢谢你
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    LV221是唯一出现此问题的221功能。 只要在电容器放电周期期间触发输入、就会导致输出脉冲被切断短路。 如果边沿在电容器完全放电后出现、则输出脉冲将正常工作。 与我使用的 Nicholas 和我使用的电容器相比、电容器尺寸更小、因此放电时间更短、从而降低了出现此问题的可能性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦

    了解 LV221A 是唯一能够为我澄清其行为的部分。

    祝你一切顺利
    哈里