This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:未使用的引脚连接

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1167626/txb0108-unused-pin-connection

器件型号:TXB0108

大家好、

根据下面的 Q&A、 建议将 TXB0108中未使用的引脚通过弱下拉电阻器(>=100k Ω)连接到 GND。  

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/788628/faq-what-should-be-done-with-unused-i-o-pins-of-the-level-translator-devices

是否可以将引脚捆绑在一起并将单个下拉电阻器连接到公共点? 假设将两个引脚连接在一起、然后将一个47k Ω 的电阻器接地-这是可以的吗? 每个引脚的等效电阻比建议的100k Ω 略低(每个引脚~94k Ω)-这可以吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    非常好、谢谢。

    此致、

    Michael。