请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168094/sn74hc14-pin-width-of-sn74hc14pwr
器件型号:SN74HC14您好的支持团队。
我收到了客户的询问。
客户测量了引线宽度、并报告说 SN74HC14PWR 的引线宽度略小于(-0.02mm)数据表的下限0.19mm。
此产品是否异常?
或者、这通常会发生吗?
此致、
千兆