This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:VCCA 或 VCCB 瞬态损耗的影响

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1169598/sn74lvch16t245-effect-of-transient-loss-of-vcca-or-vccb

器件型号:SN74LVCH16T245

您好!

我在数据表中没有看到过 VCCA 或 VCCB 电源瞬态损耗的影响。

在我们的设计中、这些电压中的一个(3.3V 和1.8V)可能会在最长65ms 的时间内丢失。

您能否确认、除了可能使输出处于错误状态之外、不会产生其他影响、而这与以下情况无关:

  • 电源配置:- VCCA = 3V3、VCCB = 1V8或 VCCA = 1V8且 VCCB = 3V3、
  • 或方向、从 B 到 A 或从 A 到 B

提前感谢您、

此致

皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    根据数据表的 Vcc 隔离和 Ioff 特性、如果其中一个电源接地、两个 I/O 都将处于高阻抗状态、从而防止出现未知状态;以及在器件部分断电时禁用 I/O 并防止电流回流。 因此,不应存在任何关切,谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电源电压低于1.65V 的最小值但高于 GND、并且/OE 为低电平、则无法保证正常运行、即输出可能输出错误值。

    器件不会损坏(这需要超过任何绝对最大额定值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的回答。

    查看逻辑图、我认为在 VCCA 瞬态损耗期间也不可能反转方向:在 DIR 连接到 GND 的情况下、初始配置 B 朝向 A =>在 VCCA 瞬态损耗期间、不可能在 B 上发出输出信号。

    此致

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VCCA 低于1.65V 的最小值但高于 GND、则不能保证正确处理 DIR。