This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245-EP:SN74LVC8T245MDWREP

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT423, SN74HC244, SN74LVC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/786692/sn74lvc8t245-ep-sn74lvc8t245mdwrep

器件型号:SN74LVC8T245-EP
主题中讨论的其他器件:CD74HCT423SN74HC244SN74LVC8T245

您好!

为了将特定逻辑从 LVTTL (3.3V)到 TTL (5V)逻辑的电平转换、我采用 了 SN74LVC8T245MDWREP 和 CALVC164245MGGREP 来实现八位和16位数据电平转换。

SN74LVC8T245MDWREP 和 CALVC164245MDGREP 器件是否 能够将移位信号电平提升至64MHz? 通过电平转换器传输的信号的频率上限是多少?

5V 信号能否通过背板上运行的10英寸(高达)走线从具有这些电平转换器的卡传输?

此外、我正在为以下列出的组件寻找用于 SI 仿真的 IBIS 模型。

商品制造商器件型号
1 CALVC164245MGGREP
2 CD74HCT423M
3 TLC555MJGB (5962-8950301PA)/SE555CJG/TLC555MJG
4 TPS73601MDCQREP
5 DRV8873HPWPRQ1
6 SN74HC253QDREP
7 SN74LVC8T245MDWREP (TI 网站上提供文本格式数据)

谢谢、此致、

苏布拉马尼亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    苏布拉马尼亚姆
    我将帮助您解决您的大部分问题。
    对于不受高可靠性组支持的器件、您必须为这些单独器件发布问题。 系统会将其路由至正确的团队进行处理。

    对于第一个问题、我想在回答之前与逻辑团队确认。

    可以安全驱动的距离。 我建议您使用 IBIS 模型来仿真器件和电路板、以验证终端和 SI。

    对于 IBIS 模型:
    1 CALVC164245MGGREP 请参阅"工具与软件"选项卡中的商用产品文件夹、以了解代表性模型:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    2 CD74HCT423M 这不是 TI 器件型号。 但是、商用器件是 CD74HCT423。 它没有显示 IBIS 模型。 请为此器件向 E2E 发布查询。 它将转到正确的团队以获得支持。

    3 TLC555MJGB (5962-8950301PA)/SE555CJG/TLC555MJG 我不知道可用于这些器件的 IBIS 模型。

    4 TPS73601MDCQREP 这是一款稳压器、通常不会提供 IBIS 模型。 商用文件夹中有 PSpice 模型。 www.ti.com/.../toolssoftware

    5 DRV8873HPWPRQ1我不希望该器件存在 IBIS 模型。 但是、您可以发布到新的 e2e 帖子以询问正确的团队。

    6 SN74HC253QDREP 我们没有适用于此器件的 IBIS 模型。 但是、有一个采用 IBIS 模型的 SN74HC 器件具有代表性的输出驱动器。 可使用 SN74HC244 IBIS 模型。 它位于以下位置: www.ti.com/.../toolssoftware

    7 SN74LVC8T245MDWREP (TI 网站上提供文本格式数据)产品文件夹中显示的模型。 www.ti.com/.../toolssoftware。不知道为什么它没有显示为.IBS 文件以供下载。 您只需复制整个文本、将其粘贴到空文本编辑器中、并将文件另存为"sn74lvc8t245.IBS"请注意、文件名中的大小写很重要。 所有值必须为小写、以匹配 ibis 模型中嵌入的文件名。

    我将回复问题1的相关信息。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够确认64Mhz 对于这些器件不会是问题。 使用 IBIS 模型进行验证时应确认这一点。
    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水