请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LXC1T14 尊敬的 Sirs:
请帮助回答以下问题。
谢谢。
1.我是否可以知道它的值是多少?
2.如果 Vcc 为3.3V、Vi 小于2.7V (3.3V-0.6V)、电流将为50~75uA、如果 Vi 大于2.7V、电流将为3~6uA、对吧?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sirs:
请帮助回答以下问题。
谢谢。
1.我是否可以知道它的值是多少?
2.如果 Vcc 为3.3V、Vi 小于2.7V (3.3V-0.6V)、电流将为50~75uA、如果 Vi 大于2.7V、电流将为3~6uA、对吧?
典型值接近于零。
2.这些值仅在指定的测试条件下有效,即输入电压正好为3.3V 或2.7V 时
额外的输入电源电流具有与 您先前问题中的曲线类似的曲线。 VCCI 附近的电压没有问题、逻辑信号通常接近 VCC。