主题中讨论的其他器件:SN74AUP2G07、 SN74AUP2G17
大家好、
我们的数据表显示、器件的上升和下降时间只能小于10ns/v 但 客户的电流测试 结果为53.3ns/V 上升、60ns/V 下降 请您帮助检查此处是否存在风险? 为什么我们 在这里定义10ns/V? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的数据表显示、器件的上升和下降时间只能小于10ns/v 但 客户的电流测试 结果为53.3ns/V 上升、60ns/V 下降 请您帮助检查此处是否存在风险? 为什么我们 在这里定义10ns/V? 谢谢。
如果输入端的边沿过慢、器件可能会损坏。 请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?
您好、Frank、
输入信号转换率是避免击穿电流导致器件故障的建议运行条件。 如果客户必须使用慢速输入驱动器件、我建议使用具有施密特触发输入的器件。
此致、
Gabriel
您好 Gabriel、
那么、它在这里有风险、对吧? 您是否推荐 了替换器件? P2P 更好。 谢谢。
弗兰克、
是的、上面发布的常见问题解答中讨论了慢速输入对器件造成的风险。 我推荐 使用 SN74AUP2G17施密特触发缓冲 器或 SN74AUP2G07开漏缓冲器/驱动器。 两者都具有一些与 SN74LVC2G07兼容的 P2P 封装。
此致、
Gabriel
您好 Gabriel、
谢谢。 您可以帮助 澄清 压摆率的定义吗?( )它的0.8V(Viol)至2.0V(Vioh)。
《了解和解释标准逻辑器件数据表》(文献编号:SZZA036)第4.9.13节规定:
转换率
ΔV 的电压 Δt 率(μ V/μ s)。
压摆率不是在任何特定的时间间隔内测量的、而是在任何点限制输入电压曲线的斜率。 在实践中、重要区域接近开关阈值(其中内部电容和电感可以使阈值发生变化以响应开关电流、从而使观察到的输入信号多次超过阈值)、但无法精确指定该值。
例如、在下图中、它介于1V 和1.5V 之间、其中低转换率会引起振荡:
这些曲线看起来很好。 只要压摆率不低于10ns/V、它们就可以正常工作。