This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G06:使用该 IC 的输入和反相输出作为 UCC21520的输入

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G06, UCC21520, SN74LVC2G04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1173885/sn74lvc2g06-using-the-input-and-inverted-out-from-this-ic-as-inputs-to-ucc21520

器件型号:SN74LVC2G06
主题中讨论的其他器件: UCC21520SN74LVC2G04

您好!

我正在测试一个 PCB、该 PCB 包含 一个 SN74LVC2G06逆变器 IC 和一个栅极驱动器 IC UCC21520、用于驱动两个功率 MOSFET。 逆变器 IC 与相关的推荐电路集成在一起。 逆变器 IC 的 PWM 输入也连接到栅极驱动器 IC 的 INA 输入、而逆变器 IC 的反相输出连接到栅极驱动器 IC 的 INB 引脚。 但是、在向逆变器 IC 提供电源(5V)并向一个输入引脚(1A)提供 PWM 信号时、逆变器 IC 的输出(1Y)始终保持为零。 未使用的输入连接到 IC 的 GND 引脚。 请告诉我这里可能出现的问题是什么。

谢谢

此致

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '06具有开漏输出。 您没有提到上拉电阻器、因此我想它们是缺失的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复。 您能否建议5V 运行时的上拉电阻值?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 SN74LVC2G04时、没有电阻器。

    如果您确实希望保持开漏输出、则电阻器值取决于电容和所需的速度。 (电阻器和走线/输入电容构成一个低通滤波器。)