This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS193:PSpice 模型

Guru**** 2511945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1175540/sn74ls193-pspice-model

器件型号:SN74LS193

你(们)好

如何为此器件获取 PSPICE 模型。 PSPICE for TI 软件包中似乎未包含该软件。

74LS85和74LS123器件。 任何变体都可以。

谢谢\

Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沃伦:

    我们目前没有用于大多数双极性逻辑门的 PSpice 模型--你是否特别想了解器件的工作原理?

    单稳多谐振荡器(123)可能无法获得模型、因为在生成与实际器件性能匹配的行为模型时存在问题-即外部因素会影响模型(C_ext)、因此我们无法轻松创建精确的 PSpice 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys

    我从以前有访问权限的 OrCAD 库文件中导入了193个和85个模型、它们工作正常。 但123仍然是一个问题。 虽然 TI 部分中有123个器件、但无法正常工作。 它生成的脉冲长度比我计算出的已知值长几个数量级。

    谢谢

    Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,沃伦

    Emrys 目前正在出差。 关于 OrCAD 模型、我无法告诉您什么是错误、因为我没有访问这些文件的权限、但 Emrys 说过  

    [引用 userid="216259" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1175540/sn74ls193-pspice-model/4424492 #4424492"]单稳态多谐振荡器(123)可能无法获得模型、因为生成与真实器件性能匹配的行为模型存在问题-即外部因素会影响模型(C_ext)、因此我们无法轻松创建准确的 PSpice 模型。

    尝试仿真单稳多谐振荡器时存在很多问题、因此我们无论如何都无法为您生成精确的模型。 如果您对器件使用有一些问题、我可以为您提供帮助。

    此致、

    Owen