This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54ACT08:一些逻辑门的 PSpice 文件

Guru**** 651100 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54AHC02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1176504/sn54act08-pspice-files-of-some-logic-gates

器件型号:SN54ACT08
主题中讨论的其他器件:SN54AHC02

各位专家:

我想知道我们的客户是否有任何方法可以获得一些逻辑门的 PSpice 文件、以便将它们导入到 PSpice 软件中。

器件型号为5962-89547022A 和5962-9752801Q2A

谢谢、此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我已附上非军用级器件(SN74ACT08) PSPICE modele2e.ti.com/.../scam128.zip

    在电气上、这些非常相似。 如果他们回来说他们希望确切的模型可以自由地回复此主题、估计等待时间大约为2周(可能会更长、因为我们正进入圣诞节)

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Owen、

    谢谢、这将对他所说的客户有效。 此外、NOR 门器件(5962-9752801Q2A)/(SN54AHC02)是否有具有 PSPICE 模型的类似器件?

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然   、它是 SN74AHC02的 e2e.ti.com/.../sclm286.zip

    如果您需要其他信息、请告诉我

    此致、

    Owen