This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:SN74LVCH16T245总线保持电路

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245, DRV8824, SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/626730/sn74lvch16t245-sn74lvch16t245-bus-hold-circuit

器件型号:SN74LVCH16T245
主题中讨论的其他部件:DRV8824SN74LVC16T245

大家好、

我的客户在电机驱动器 DRV8824和 MCU 之间使用 SN74LVCH16T245。

在电路中、它们使用上拉电阻器(在我们的数据表中、提到不建议使用具有总线保持电路的上拉或下拉电阻器)、因为它们的输出电路是 DRV8824的开漏电路。

他们遇到的问题是、当 DRV8824的故障输出信号变为低电平、然后禁用故障输出时、故障信号应为高电压5V、但 sn74lvch16t245将保持1.28V 的电压电平。   与总线保持电路相关。 您能帮助解释总线保持电路吗? 为什么保持为1.28V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sai Loo,

    有关总线保持电路的应用手册,请访问 :www.ti.com/.../scla015.pdf

    上拉电阻器的值是多少? 所有总线保持电路内部都有一个弱反馈、可保持最后状态。 具有上拉电阻器将导致驱动器上产生额外的负载。 该应用手册还讨论了如何计算大于50kOhm 的上拉电阻器。
    最简单的验证方法是将器件更改为 sn74LVC16T245、以验证问题是否已修复。