This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC245:最大输出电流

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/626695/sn74alvc245-the-max-output-current

器件型号:SN74ALVC245

在数据表 第2页中有一个关于"安全带"的描述:

自然通风工作温度范围内的绝对最大额定值(除非另有说明)†

 通过 VCC 或 GND 的连续电流        最大+/-100mA  

如果 我的客户需要驱动器8通道、每通道输出电流为15mA。

即15*8=120mA >100mA  

SN74ALVC245将发生什么情况?  它是否会老化?

如果是、 您能告诉我哪种器件适合这种情况吗?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    硅片上的内部金属结构可能会损坏-缓慢降级或快速故障("烧毁")。

    简单的答案是、TI 不保证器件超过绝对最大额定值。  它可能在120mA 时一直工作、或者在100.001mA 时灾难性地失败-正确的做法是将电流限制在最大值、或者添加输出驱动器以提高电流驱动能力。

    如果您可以分享您的应用(即您需要15mA 的原因)并进一步解释、我将很乐意通过更改器件或调整系统参数来帮助您保持在数据表值范围内。