请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0104 你(们)好
TXB0104RGYR 的端口 A 和 B 端口是否可以同时连接到相同的电压(例如3.3V)?
此外、一个端口被连接至+V3.3S (系统)、而 B 端口被连接至+V3.3A (待机)、这样、如果 B 端口的设计将泄漏电
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
TXB0104RGYR 的端口 A 和 B 端口是否可以同时连接到相同的电压(例如3.3V)?
此外、一个端口被连接至+V3.3S (系统)、而 B 端口被连接至+V3.3A (待机)、这样、如果 B 端口的设计将泄漏电