This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVCH373:输出驱动电流

Guru**** 2184305 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC573A, SN74LVC373A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/752102/sn74alvch373-output-drive-current

器件型号:SN74ALVCH373
主题中讨论的其他器件:SN74LVC373ASN74LVC573A

大家好、

我有几个客户的问题:

在数据表中、建议 的高电平输出电流为:

VCC=1.65V <>-4mA

VCC=2.3V <>-12mA

 

当 VCC=1.8V 时、是否可以向我发送建议的最大输出电流?

我们的客户想知道他是否可以使用该器件来驱动7mA 电流吸收器。

其次、这似乎是 SNx4LVC373A 的较早同级结构、它只能驱动8mA @ VCC=2.3V。

SNx4LVC373A 是否能够驱动7mA @ VCC=1.8V?

最后、SN74LVC573A 和 SN74LVC373A 器件之间的主要区别是什么? 根据各自数据表的概述页面、它们看起来非常相似。

感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、

    请参阅以下常见问题解答以计算输出电流。
    e2e.ti.com/.../742466

    SN74LVC573A 和 SN74LVC373A 的一个关键区别是573A 具有直通架构。 这意味着1D 与1Q 保持一致并恰好与之保持一致。 对于某些器件、这可以简化器件的设计。

    谢谢!
    卡兰