This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:在 SD 卡设计中使用 TXB0108

Guru**** 2506045 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E, TXS0206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1182533/txb0108-using-the-txb0108-in-an-sd-card-design

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXS0108ETXS0206

e2e.ti.com/.../Pages-from-airsync_2D00_sd.pdf

我有一个使用 TXB0108连接 SD 卡总线的接口设计。 我希望有人对其进行审核、并告诉我是否有任何错误。

相关电路位于左下角。

谢谢你  

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!  

    对于 SD 接口、我建议使用 TXS0108E/TXS0206、而不是 TXB0108。 TXS 系列器件与 TXB 不同、因为该器件具有适用于 I2C/开漏应用的内部上拉电阻器。 确保 PCB 布线/负载条件最短、以满足您的应用所需的数据速率( 数据表第11-12节)。  

    有关  SD 接口的更多信息、另请参阅此参考文档的第6页。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的回答。 您能否说出您为什么推荐 TXS 类型的器件? TI 建议使用 TXB。

    此外、在此设计中、它是 SD 卡。 因此、时钟必须是设计的输入。 这就是 TXS0108E 等器件的原因  

    因为它没有专用的时钟引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但丁、您好!

    建议将 TXS 器件用于 SD 卡、因为 SD 卡接口最初是 TXB 系列无法支持的开漏模式。  

    此致、

    插孔