This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:正在寻找74LVX3245MTR 的125C 简易互换器件。 是否有 TI 解决方案?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245-Q1, SN74LVC8T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/610035/sn74lvcc3245a-looking-for-125c-drop-in-replacement-to-the-74lvx3245mtr-is-there-a-ti-solution

器件型号:SN74LVCC3245A
主题中讨论的其他器件:SN74AVC8T245-Q1SN74LVC8T245-Q1

团队、

如果74LVX3245MTR 的温度上限至少为110C、请告知我。  如果没有压降、温度限制为110-125C 的最接近选项是什么?  85C 不足以满足要求、除非您能描述在每天 110C 下温度循环2小时时、85C 版本会发生什么情况。

感谢您的任何见解。

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tom、

    是的、遗憾的是、我们目前没有一个适合这种精确引脚且支持125C 的8位收发器。
    SN74AVC8T245-Q1和 SN74LVC8T245-Q1是我们的理想选择
    www.ti.com/.../sn74avc8t245-q1
    www.ti.com/.../sn74lvc8t245-q1
    这些器件实际上可能会下降、因为唯一的区别是引脚23在您建议的器件上是一个 NC、而我建议的器件将引脚23和24作为 VCCB、 因此、只要引脚24连接到 VCCB、它就应该是完全兼容的。

    最棒的
    Michael