This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC74A:74LVC74工作电压

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC74, SN74LVC74A, SN74LVC1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/689503/sn74lvc74a-74lvc74-operating-voltages

器件型号:SN74LVC74A
主题中讨论的其他器件:SN74AHC74SN74LVC1G74

我有点困惑。
我正在寻找(非常)快速 D 型(时钟频率超过170MHz)、它将在+5V 电源轨上运行

74LVC1G74 (或2G74)外观理想(5V 电源轨、>170MHz)

现在想象一下、我希望 SOIC14中包含其中的两个
74LVC74? …μ A  但不可以、该部件指定的最大 Vcc 为3.6V、即使绝对最大 Vcc 被引用为6.5v

那么、问题是:我能否从5V 电源轨运行74LVC74、如果不是:为什么不运行(当其他 LVC 系列 bistables 可以运行时)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Myk:

    不建议在接近绝对最大额定值的情况下运行、但这并不意味着您无法使用5V 电源。 但是、长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性、我们无法保证正常运行。 我还会考虑 SN74AHC74。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议的 AHC 器件只能以我所需的速度(在原始问题中提到)的一半计时、因此没有任何可行的替代方法...

    不幸的是、我的困惑仍然是:
    SN74LVC74A 3.6V 部件绝对最大值6.5v
    SN74LVC1G74 5.5V 部件 " " 6.5V

    在同一 LVC 系列中、执行相同功能的两个器件
    它们具有相同的绝对最大 Vcc、但一个可以安全地工作至5.5V、另一个不能
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Myk:
    LVC 和 LVC1G 系列略有不同。 LVC 器件旨在实现 HC 系列的传统5V 功能、同时主要以3.3V 电压运行、而 LVC1G 器件旨在满足特殊应用的需求-在这种应用中、可能需要使用单个逻辑门来实现某些功能。 由于这些器件填补了我们产品系列中的空白、因此它们被设计和表征为在1.8V 至5V 的电压范围内运行、从而无需额外的系列即可支持5V 运行。

    您肯定可以在5V 电压下运行 SN74LVC74A、但该器件并未针对该运行进行特性描述、并且在该电源电压下运行时、TI 无法保证任何规格。