This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G07:VCC 0.8V 时的低电平输入电压

Guru**** 2020320 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G07
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1186281/sn74aup1g07-low-level-input-voltage-at-vcc-0-8v

器件型号:SN74AUP1G07

各位专家、您好!

我的客户希望将 74AUP1G07替换为 我们的 SN74AUP1G07。 它们 在此应用中使用1V 的 VCC。 但是、如果 VCC 电压降至0.8V、他们会询问  SN74AUP1G07的低电平输入在这种情况下是否必须为0。 与 SN74AUP1G07数据表相比、74AUP1G07的输入范围比我们的输入范围具有更大的裕度。

那么、我的问题是 、如果 SN74AUP1G07的 VCC 为 0.8V、那么当输入为0.2V 时、输出将是多少?

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我们只能保证在数据表规格内运行。 0.2V 高于最小 V_IL、因此未定义。

    很可能、它会导致低输入状态。