This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT00:SN74AHC 和 SN74AHCT 的 SPICE 模型

Guru**** 2034120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT02, SN74AHC02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1187103/sn74ahct00-spice-model-of-sn74ahc-and-sn74ahct

器件型号:SN74AHCT00
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT02SN74AHC02

大家好、团队成员

我的客户对 SN74AHC 和 SN74AHCT 的 Spice 模型有疑问、

以下是我的客户的描述。

当输入电压超过 SN74AHC02/32和 SN74AHCT02/32之间的阈值(VIH)时、我将使用从您的网站下载的 LT SPICE wht Spice 模型来检查输出电压响应的差异。 然而、AHC 和 AHCT 的结果相同、尽管当 Vcc 为5V 时、AHCT 的 VIH 低于 AHC。 在比较 Spice 模型中的描述时、AHC 和 AHCT 具有相同的值、但器件型号除外。 这些 Spice 模型是否正确?

我要问的是这些模型中的描述。

随附的文件是从 TI HP 下载的 SPICE 文件的文本版本。

比较内容、除了 MPN、一切都是一样的、并且仿真中的行为没有差异。

但是、数据表中的 VIH、VIL 和 tp 等值存在差异。

这些值是否未反映在 Spice 模型中?

SN74AHC02数据表

SN74AHCT02数据表

Ree2e.ti.com/.../SN74AHC02-_2800_1_2900_.txte2e.ti.com/.../SN74AHCT02-_2800_1_2900_.txtgards、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    AHCT 器件的输入阈值不正确。

    查找表值现在为:

    ESTD_THR VSTD_THR VEE 表{V (VCC、VEE)}=
    +(1、0.5)
    +(1.8、0.9)
    +(2.5、1.25)
    +(3.3、1.65)
    +(5、2.5)
    +(6,3)

    我建议改为:

    ESTD_THR VSTD_THR VEE 表{V (VCC、VEE)}=
    +(4.5、1.26)
    +(5、1.4)
    +(5.5、1.54)

    否则、模型应相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys Maier

    感谢您的回复、我会将其传达给我的客户。

    此致、

    凯瑟琳