This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:电压输出电平没有升高

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1184154/txb0108-voltage-output-level-not-stepping-up

器件型号:TXB0108

大家好、我将 TXB0108连接到 Raspberry PI。  Pi 以微秒范围内的可变频率开/关周期输出3.3V 方波信号。  TXB0108输出3.3V 信号。  信号是准确的、只不过电压应为5V、而不是3.3V 信号。  TXB0108按照数据表中的规定与源极电压上的.1uF 电容器和 OE 引脚接地上的100k 电阻器相连。  通电后、OE 引脚被拉至3.3V。  VCCA 侧连接到3.3V、VCCB 引脚连接到5V。

此外、在脉冲序列期间、输出偶尔会以5V 输出几步、然后返回到3.3V。  此外、当没有输入时、输出有时会在~2.5V 时"锁存"。  该锁存器有很大的噪声。  这似乎是一个浮动电压问题、但我找不到任何问题。

我已附上电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 具有非常弱的输出驱动器、不适用于任何大于 CMOS 输入的负载。 连接到 B3的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    该器件还易受负载条件的影响、因此在设计布局时、最好记住数据表的第11节。 确保旁路电容器(0.1uF)尽可能靠近 VCCB 和 VCCA。  

    您能否分享您在 I/O 上看到的波形、并验证电源实际上分别提供3.3V 和5V 电压? 原理图中是否使用了任何未绘制的外部电阻器?

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!

    两个电容器都直接位于试验电路板上的芯片旁边。  为了进行故障排除、我只隔离了芯片、除图中所示的电阻器外、没有其他电阻器。

    下图是我手动从 3.3V 电源和 GND 来回敲击输入引脚(引脚4)

    Pic1: 显示了输出介于2.1-3.1v 之间的最常见输出。  这也是将来自 Pi 的闪烁函数输入到引脚4时输出的样子。

    Pic2: 是上面来自 Pic1的其中一个步进脉冲的放大图。  (1V 电网线路)

     

    Pic3: 显示了典型的2.1-3.1v 输出随机切换到正确的5V 输出。  

    Pic4: Pic3放大、显示了从2.1-3.1V 到5.2V 输出的开关特写。  正如您在随机转换之前看到的、噪声增加了一些。

    Pic5: 显示了器件正确输出。  完全没有对之前图片中使用的电路或输入进行任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最初有一个 LED 和一个1k 电阻器。  然后、我将其连接到一个连接到 GND 的100k 电阻器。 现在、我将其"打开"、连接到示波器。  所有三种配置的结果都相似、在预期为5伏时、输出仅为2.1-3.1伏。 输出噪声很大。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    可能是 Raspberry PI 没有为下游器件提供足够的驱动强度。 您能否检查是否满足2mA 驱动强度的输入驱动器要求(数据表的第8.3.2节)、以及输出电源电压是否恒定为5V? 此外、什么因素允许图片5与其余图片不同?    

    请注意、TXB0108应该被用于自动双向信号。 如果您使用 LED 信号电平转换器(通常为 GPIO 信号)、则建议改用方向控制/固定方向电平转换器。  

    [常见问题解答]对于 GPIO、SPI、UART、I2C、MDIO、 RGMII、I2S 等

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 电压轨可提供30mA 电流。  5V 电压轨可提供高达1A 的电流。

    图片5是罕见的随机出现。  如果我多次点击输入、有时会发生这种情况... 有时、如果我等待一段时间、它将执行该操作几秒钟、然后随机返回到图片1行为。

    我正在尝试将 GPIO 信号升高到需要5V 电压的步进电机驱动器。  我需要以相对较高的速度控制多个引脚。  您是否建议使用固定方向电平转换器?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    最好检查所有 I/O 引脚上的导通性、以确保与电源和 I/O 信号正确连接。 此外、还要检查其他电路板/器件上是否也发生异常。  

    TXU0x04器  件(将3.3V 转换为5V 时提供200Mbps)以及 AXC 系列器件(380Mbps、比 TXU 系列具有更高的驱动强度)都适用于 GPIO 信号。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与、我将尝试使用 TXU0204PWR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了: 我尝试了 TXU0204PW、它按预期工作。  对于不能很好地处理 GPIO 输出的双向器件、必须有一些不同的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    很高兴听到此器件适用于您的应用! 通常、对于非真正自动双向的信号、我们不建议使用自动双向电平转换器。

    此致、

    插孔