This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:在1:4扇出连接中使用缓冲器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1187745/sn74lvc125a-using-buffer-in-1-4-fanout-connection

器件型号:SN74LVC125A

您好,  

我将 SN74LVC125A 用作控制器和晶体管开关电路之间的缓冲器。 我有四个部分通道、需要驱动两个晶体管打开和关闭。 这8个晶体管都需要从一个控制器引脚驱动。为此、我选择了该器件、将所有 OE 引脚短接在一起并接地、将所有输入引脚短接在一起并连接到控制器 I/O 引脚。 四个输出用于驱动八个晶体管、每个引脚上有两个输出。

VCC 以3.3V 连接、输入信号处于0至3.3V 范围内

现在、我的案例中的问题是、当输入为高电平时、所有输出均为高电平、当输入切换为低电平时、输出保持高电平状态、在这种情况下、电流也会增加。 这是正确的行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来不正确。

    输入电压是多少? 它是否低于 VIL