This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4060:TPD 时间

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/930514/sn74hc4060-tpd-time

器件型号:SN74HC4060

您好!

sn74hc4060芯片的 tpd 时间是固定的还是抖动的?

现在、我们计划使用32、768KHz 晶体振荡器来获得1Hz 方波。

使用了 SN74HC4060芯片。

我想知道除频后方波的抖动、延迟是多少、

延迟是固定的吗? 芯片手册未找到指示器介绍

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yumiko、

    在 ps 范围内可能会出现少量抖动、但对于您的应用而言、抖动应该可以忽略不计。