This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125-Q1:IQ 电流要求

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1199320/sn74lvc1g125-q1-iq-current-requirement

器件型号:SN74LVC1G125-Q1

大家好、

客户需要 在睡眠模式下使用 SN74LVC1G125-Q1、并在 不同情况下关注 ICC 电流。 您可以在以下情况下分享输入 ICC 电流吗?

OE

IC 输出状态

负载

ICC 电流?

悬空

 

 

 

 

谢谢

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第6.5节中指定了 ICC。 (这是泄漏电流;在正常温度下、它将比最坏情况下的限值小得多。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    感谢您的回复。 数据表条件是 IO=0时、因此结果不取决于/OE 和输出状态? 谢谢

    斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ICC 定义为流入 VCC流出 GND 的电流。 因此、它与负载电流无关。