请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV8T245 主题中讨论的其他器件:SN74AUC125、SN74AUC34
我正在尝试设计一个 SPI 接口速度高达133.33Mbit/s 电压电平1.8V 且布线长度约为100mm 的电路、该电路也通过连接器传递到器件。 我想在路径上放置一个驱动器强度信号以避免回波损耗。 是否有任何器件建议或建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试设计一个 SPI 接口速度高达133.33Mbit/s 电压电平1.8V 且布线长度约为100mm 的电路、该电路也通过连接器传递到器件。 我想在路径上放置一个驱动器强度信号以避免回波损耗。 是否有任何器件建议或建议?
在1.8V 时、您需要一个诸如 AUC 的低压逻辑系列、例如 SN74AUC125或 SN74AUC34。