This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02326A:与 SIM 卡通信时出错

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02326A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1211820/txs02326a-error-communicating-with-the-sim-card

器件型号:TXS02326A

大家好、

您能在下面询问我们的客户吗?

我正在用2 sim 进行设计、具体而言是物理仿真和电子仿真。 我们正在使用 Raspberry Pi 的计算模块4及其 I/O 板。  为了从中进行选择、我使用集成电路"TXS02326amrger"、我已经按照数据表的说明制作了适当的原理图、但在 I2C 中看不到集成电路。  我已经检查了它,我看不出什么我做的不对. 原理图中的误差可能是什么?

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    您能否帮助说明所谓的"无法在 I2C 中看到集成电路"? 谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    请在下方查看我们的客户反馈。

    我们正在使用基于 Linux 的嵌入式系统 Raspberry Pi、 列出设备时(我运行命令"sudo i2detect -y 1)、不会出现这样的设备。

    与其他已连接器件的 I2C 地址也不冲突。

    我们知道、如果任何与 I2C 总线连接的器件出现故障、则该总线会停止工作、但情况并非如此。

    所以我们认为我们可能在设计中犯了一个错误、但我们找不到。

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    您是否表明 TXS 器件没有任何反馈? TXS 的输入和输出波形是什么样的?

    器件是否损坏? 如果换用了已知 正常工作的设备、会出现什么情况?

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "您是否表明 TXS 器件根本没有反馈? TXS 的输入和输出波形是什么样子的?"
    是的、当我们列出 I2C 器件时、除了这个器件、它们都出现了。 我们还检查了与 I2C 地址没有冲突。

    "设备是否损坏? 换用已知正常工作的设备会出现什么情况?"
    我们无法检查、原则上原理图似乎正确、我们不知道它是否是装配问题。 VQFN 封装非常小、可能未正确焊接。 我会尝试将其重新焊接。

    非常感谢。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javi 您好、

    是的,当我们列出除此设备之外的所有 I2C 设备时

    仅引脚23和24未出现? 或者说器件的所有引脚?  您能帮助也分享波形吗?

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、抱歉、我花了很长时间才回复。
    我想我们不是相互理解。

    当您说"只有引脚23和24没有出现?"时、I2C 通信中应该还有哪个引脚? 我知道只有这2个或者可能有一些其他关联的引脚应该"激活"才能激活该通信协议? 您是否能够看到我的原理图?

    我无法使用示波器分析波形、但我应该会看到什么?

    非常感谢。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javi 您好、

    我当时正在努力理解您的担忧。  

    您说出现了除此 I2C 器件之外的 I2C 器件时、您是指 I2C 引脚还是 TXS 器件?

    我知道只有这两个或可能有一些其他关联的引脚应该"激活"才能激活该通信协议? 您是否能够看到我的原理图?

    是的、请按照数据表中的建议配置 OE 引脚、以帮助澄清您的问题。

    您还应该希望在转换的电压电平下看到 SEE 信号切换、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您说 I2C 设备出现时,除了这一个之外,您是指 I2C 引脚还是 TXS 设备?

    好的、我是说在 Raspberry Pi 终端中运行命令"sudo i2cdetect -y -a 1"。 运行此命令时、将出现一个列表、其中包含与其连接的 I2C 器件。 出现了2个我们已连接但未连接 TXS02326A 的传感器。 我们已检查已分配地址中没有冲突。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javi 您好、

    原理图表明 OE 引脚悬空。 能否确认 OE 配置是否与数据表类似、正确?

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!
    是的、该引脚确实悬空。 我已经阅读了数据表、我知道应该将其设置为"1"、对吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javi 您好、

    是的、 取决于您所需的配置、谢谢。

    此致、

    迈克尔.