This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1GU04:性能比较

Guru**** 2505495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1216993/sn74auc1gu04-performance-comparison

器件型号:SN74AUC1GU04

思考一个快速振铃振荡器和相关功能、我对一些 AUC 逆变器的传播延迟进行了比较、tpd 最大值@Vcc=2.5V、CL=15pF:

AUC1GU04:2ns

AUC2GU04:1.4ns

AUC1G04:1.6ns

AUC2G04:1.2ns

AUC1G14:1.6ns

AUCU04:1.2ns

AUC04:1ns.

AUC14:1.8ns

AUC1G86:1.2/1.3ns

AUC2G86:1.3ns

1.通常认为非缓冲反向器速度最快(与其他逻辑系列一样),但情况并非如此。

缓冲反向器04始终比非缓冲 U04更快。

这让人难以置信,这一谜题有什么可能的解释呢?

我知道非缓冲器的输入电容较高、但这可能是测量赝像 IHO (输出驱动等级相同)。

2. AUC1GU04显然是一个异常值。  

我曾想过将它用作一个基本的快速积分器(无缓冲逆变器适用于线性应用)、但这种极简主义器件的性能不佳无法解释。

双重表现始终比单曲更快,不知道为什么。

3.我喜欢 EXOR (86 )的表现,它比和/或/NAND/NOR 快;甚至一个轻微的内部不对称显示在1G86。

A=1时、它优于其他专用微型逆变器-如果为真。

当1A=1和2A=0时、AUC2G86应该提供最快的振铃振荡器。 不确定这是否真的会消失。

总的来说:所有这些参数是否仍然有效或者例如、AUC1GU04最旧并且被指定的过于保守?

我知道不同的布局可能会对相同的功能产生影响,但在这里看到的变化(因素2)仍然是相当显著的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缓冲 AUC 输出具有更高的驱动强度;请参阅 德州仪器 AUC 低于1V 小尺寸逻辑器件应用报告的第2.1节

    TI 仅保证数据表限值。 如果您想依赖实施细节、就只能依靠自己。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这回答了第1点。 AUC 很迷人。

    很显然、我的总体问题是关于最快的环形振荡器的。 当我注意到它似乎不是三路非缓冲反向器(在其他逻辑系列的 AFAICS 中)时、我才变得很好奇。

    正如我现在看到的-最大延迟不一定是环形振荡器 AFAIK 的可靠指标-最好的选择可能是双 EXOR 或六路缓冲反相器。 你同意吗?  

    我的意思是、在这种情况下、这个问题确实需要一些 FAE 的支持、这与平常的体验有所不同。

    我可以做很多试错,但我必须向我的上司解释它...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望指定的最大传播延迟包括一个大安全因子、并且该因子可能会有所不同、具体取决于测量或建模方法。 这些器件之间的实际传播延迟可能要相似得多、我不会排除无缓冲反向器速度更快。

    通过比较 SCEA027SCEA033中所示的典型 tpd 似乎显示了封装更大会导致更大的延迟、至少对于小负载来说是如此。 这可以通过更大的电容/电感来解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否知道具有一个栅极反相和另一个缓冲的双异或环路会完全振荡?

    单个非缓冲反向器则不需要、而三通道反向器通常会需要。  有了双异或方法,我们就在中间,不知为何地在未知的领域。 甚至谷歌也没有找到这样的设计。 (很少有组件能够组合匹配的逆变器和缓冲器。)

    但对于我而言、频率很重要、因为我需要尽可能减小链中后续部分的耦合电容。

    使用逆变器环振荡器创建两个快速互补"载波"信号非常困难(但可能使用两个耦合的3环)、因此异或方法具有魅力。  

    名义上我会说是、但是否会存在失真、即不同的上升和下降延迟?

    DS 中的最大值不会排除该问题、我非常希望最终得到占空比接近50%。

    在这里、了解一些有关内部结构的知识可能会有所帮助。 皮秒已经很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alfred、

    如果微微秒关系重大、我想您会拔出错误的树木。 这些 IC 具有温度和工艺依赖性、这会导致器件之间和批次之间的振荡频率发生显著变化。

    我最重要的建议是与我们的计时团队沟通,因为他们的部件是为了实现非常精确的计时-我的产品线主要以低成本而闻名,我们在这里没有任何规格可以支持你。

    您可以考虑使用 射频调谐振荡器电路。 如果信号速度足够快,它仍将是 CMOS 器件的有效输入——我们以前用过这个方法来测量抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS (即数百个 tghem)仅在匹配边沿以实现正确的占空比时很重要。 幸运的是、我认为绝对频率非常无关紧要。  

    出于成本原因、我确实查看了标准逻辑的限制。 魔法是大胆地使用这些组件,在没有人之前,某种程度上。 考虑到模拟技术、我们可能会在下至具有非理想特性的晶体管级别。 但要克服这些限制、这是一项工程。 标准逻辑涵盖高达约 300 MHz、我认为对于一些巧妙的应用、实用的频率范围至少可以加倍。 这是我追求的东西,我确信它,但有时我不得不问好奇的问题...

    回到上面我的开放式问题:是否有人(TI 的)曾费尽心思在具有双异或运算器的情况下构建环形振荡器、尤其是在 AUC 中? 显然、不会有干净的逻辑电平需要、处理这些信号也需要线性设计技术、但非缓冲逆变器(和快速模拟开关)可让我访问仅面向 IC 设计人员提供的高级技术节点。 这就是诀窍。

    我甚至考虑使用 DIY 触发器、其性能高于 AUC74、一个 DLL 以及类似的东西。 如果 TI 只知道它有利于...!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alfred、

    我出于成本原因确实查看了标准逻辑的限制。 魔法是大胆地使用这些组件,在没有人之前,某种程度上。 考虑到模拟技术、我们可能会在下至具有非理想特性的晶体管级别。 但要克服这些限制、这是一项工程。 标准逻辑涵盖高达约 300 MHz、我认为对于一些巧妙的应用、实用的频率范围至少可以加倍。 这是我想要的,我确信它,但有时我不得不问好奇的问题.../报价]

    在 TI 工作了很长时间后、我认为使用这种方法会带来问题 时间 TI 仍然对器件进行了更改 保持在数据表规格范围内 无论是否有意,这通常都会导致您的设计失败。 我们经常有客户来为我们提供基于典型性能而不是角性能/数据表限制的设计、并且这些退货会被拒绝。 如果不设计具有适当限制的电路、从长远来看、贵公司可能会遭受损失。 您可以随意忽略我、但您可能要为失败承担责任。

    回到前面我的未决问题:有没有人(TI)曾费尽心思在双路 EXOR 上构建环形振荡器、尤其是在 AUC 中? 显然、不会有干净的逻辑电平需要、处理这些信号也需要线性设计技术、但非缓冲逆变器(和快速模拟开关)可让我访问仅面向 IC 设计人员提供的高级技术节点。 这就是诀窍。

    他们可能有,但我没有任何记录显示这一点。

    如果 TI 只知道它对什么有好处...!

    我们当然可以、但我们也知道 IC 制造的极限有数十年的经验、根据我个人的经验、我可以说很多客户最终由于这些类型的设计实践而陷入了糟糕的境地。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也是一只老狗、肯定不会依赖典型值。  "我知道你在胡说什么。" 而且我的领域不允许风险(完成空间和医疗;用于无稽之谈)。

    我需要一个50kV 数字隔离器(连续、而不是1分钟...) 并且不能等到 TI (或 AD)提出了一个...

    这个原则已经被成功的验证,现在我正在增加裕度, So2spale。

    与任何振荡器一样、异或环振荡器是否工作是否取决于环路放大和相位。

    我们不知道增益是以何种方式分配给异或器的、我们知道它是用于(非缓冲)逆变器的。  因此在某种程度上 EXOR 是计划 B、但它会简化事情。

    环振荡器当然会振荡、但我们可能不知道它的精确振幅。

    基于完全相同技术的解调器即使在考虑过程(器件间)变化的情况下也能够处理此类信号。 我主要依靠知道 MOSFET 是一个 MOSFET、然后使用逆变器制造基本的线性电路、这是合理的(每个晶体振荡器都这样做)。 当然、我不使用触发器计时。

    匹配的对(例如模拟多路复用器)将使我的生活更加轻松、最重要的是、我希望有一个具有单独电源引脚的双路非缓冲逆变器、但即使没有它、我也可以制造可靠和可靠的电路。

    总之、我对 AUC 有了一些深入了解、并更好地了解了预期和测试的内容。  

    令人遗憾的是,家庭似乎没有进一步增长,例如三路无缓冲和三路施密特触发逆变器将是伟大的... (幸运的是、这里有十六进制类型)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alfred、

    没有犯罪意图-我经常在这里看到这一点,这就是为什么我在它这么多。 如果我们因超出 DS 规范的操作而无法接受退货、我很想看看我们的任何客户会感到沮丧。 我担任此职位大约8年了、并处理了数千次客户互动。

    我还使用了超出 DS 规格的器件、但仅用于家庭项目、因为在这些项目中、我的设计很便宜、但很有风险。 我的设计还没有任何问题、但 TI 非常规避风险、即我们的数据表可能始终非常保守。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未收到犯罪。 我绝对明白这是关于责任的。 当我被 DS "异常情况"所触发时,我提出这项质询,也是因为我对这个问题持怀疑态度。 我想在安全的一边,否则我的生活会这么容易...