This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV594A:VCC 低至1.8V

Guru**** 1993015 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV594A, SN74LVC574A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1215553/sn74lv594a-vcc-lower-to-1-8v

器件型号:SN74LV594A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC574A

您好!

 TI 是否具有  SN74LV594A 等功能、但具有 1.8Vcc 吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有能够在1.8V 电压下工作的'594 (或'595)器件

    您可以使用电平转换器来访问电压较高的移位寄存器。 或者、使用 SN74LVC574A 等1.8V 触发器构建移位寄存器。