This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC164:SN74HC164输出问题

Guru**** 2506475 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1212052/sn74hc164-sn74hc164-output-issue

器件型号:SN74HC164

1.VDDH=3.3V、当与前四个 LED 连接时、LED0~LED4的输出是正常的、但与 LED5和 LED6连接时、LED0~LED4关闭、SN74HC164没有输出电压(Q0~Q3)

,连接的 LED1和 LED2也可以正常工作 当连接 LED5、LED6或 LED7、LED8时、前面的 LED 也会熄灭、I/O 引脚没有电压输出。

3、 项目已经量产,哪些参数造成了这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在所示原理图中没有看到任何明显的误差。

    您能否共享两个移位寄存器器件的 CP 和 DSB 引脚的示波器快照? 将所有4个波形一起显示在同一截屏上以便比较时序会有所帮助。 最好可以看到每次转换的时间刻度小于或等于100ns。

    如果能看到电路板的照片也会有所帮助、这样我就能更好地了解布局和操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 如果连接 U11 LED、U10 LED 会关闭且没有输出电压。这是之前在大规模生产中没有发现的问题、但这次出现了这个问题。 哪些规格参数会影响它、因此我认为是驱动电流不足。 但是、当 LED0至 LED1再次连接到 LED5至 LED6时、此问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这个示波器屏幕截图上的时间刻度是巨大的-我看不到我需要的细节。 您可以看看100ns/V 或更快的时钟和数据输入吗?