This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC174:请为 SN74HC174N 提供 ESD (HBM 和 CDM)

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1211922/sn74hc174-please-provide-the-esd-hbm-and-cdm-for-sn74hc174n

器件型号:SN74HC174

大家好、团队

我的客户需要 SN74HC174N 的 ESD 数据(HBM 和 CDM)

您是否能够 为 SN74HC174N 提供 ESD (HBM 和 CDM)?

此致、

Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katherine、

    HC 系列通常具有 HBM 4kV 和 CDM 2kV、但该特定器件尚未进行测试、因此这些值是估算值。