This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02326A:外部时钟输入有哪些具体用例?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1203622/txs02326a-what-are-specific-use-cases-for-the-external-clock-input

器件型号:TXS02326A

我正在尝试了解我的应用是否会从外部时钟中受益。 我知道、外部时钟可以提供更高的稳定性和精度、以及同步多个器件的能力。 好像此器件在没有它的情况下可以在整个温度范围内运行、并且我无需同步板上的多个这些器件。  

您能否提供真实或理论示例、说明客户何时需要实施外部时钟、或者如何通过外部时钟使该器件受益?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLK 输入与 SIM 时钟(要求介于1MHz 和5MHz 之间)无关。

    据我所见、32kHz 时钟仅用于去抖。 因此、即使内部时钟源的公差非常宽松(±20%)、也可能没有关系。 但是、如果您碰巧有合适的可用时钟信号、就没有理由不使用它。