This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G07:SN74AUP1G07的最大支持数据速率

Guru**** 2001725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1241491/sn74aup1g07-max-supporting-data-rate-of-sn74aup1g07

器件型号:SN74AUP1G07

您好!

1V Vcc 支持的最大数据速率是多少?  

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74aup1g07.pdf?ts=1687741306012&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于具有开漏输出的器件、速度通常受到上拉电阻器和布线/器件电容形成的低通滤波器的限制。

    一般来说、如果您关心速度、那么不会使用开漏输出。