This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC393:SN74HC393NSR ESD (HBM/CDM)规格

Guru**** 2506985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1245940/sn74hc393-sn74hc393nsr-esd-hbm-cdm-spec

器件型号:SN74HC393

团队成员
您能告诉我们以下各项的 ESD (HBM/CDM)规格吗?

SN74HC393NSR

此致
南町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HC 系列通常具有4kV HBM 和2kV CDM、但如果数据表中没有、我们无法保证能够满足 ESD 规格要求。