This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC8T245-Q1:如何测试电平转换器的功能?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245, SN74LXC8T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1250321/sn74lxc8t245-q1-ways-to-test-functionality-of-level-shifter

器件型号:SN74LXC8T245-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LXC8T245
大家好、我想寻求有关在将板对接之前、验证测试背板 PCB 设计上电平转换器器件电压转换功能的最佳且最直接的方法的建议。 TI 的 SN74LXC8T245是一款电平转换器、用于在逻辑电平为3.3V 的夹层板与1.5V 的 FPGA 之间转换 SPI 信号。 附加了原理图片段以供参考。 我希望在组件级测试/签出期间避免下游器件损坏、但必须提起输出源级串联电阻器可能难以仅隔离电平转换器。 测试3.3V -> 1.5V 的简单方法是否是使用电源或信号发生器在输入端口注入这些逻辑电平并在输出端口进行探测? 欢迎提出任何建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、在器件通电后、您可以在输入端施加电压并探测输出端。

    如果您不想提起电阻器、则必须使用其他机制来断开信号。 但是、SN74LXC8T245-Q1无法为您提供帮助。