请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1261227/sn74hc4060-timer-circuit
器件型号:SN74HC4060我想使用 SN74HC4060在 QM (#2)上实现72分钟的定时输出。
必要条件固定为 c1=0.22uF、r2=1M、并且我要调整 R1、以便获得72分钟的时序输出。
如果使用常用公式1、则计算出 R1=1.918M。
公式1] T=2^n/fosc (fosc=1/2.5 (R1xC1))
将代入数据表中的公式2时、计算出 R1= 2.2M。
公式2] T=2^n/ fosc (fosc=0.455/(R1xC1))
代入数据表中的公式3、可以计算出 R1=3.02M。
公式3] T=2^n/fosc (fosc=1/(2R1xC1x ((0.405xR2)/(R1+R2))+0.693)
由于没有电流仿真工具、我们在此要问。
我应该设计哪个计算公式、以便能够看到适合我所需72分钟的输出?
R1的值应该写为什么?