This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:适用于 JTAG 和 UART 应用的电平转换器

Guru**** 1950750 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1267268/txb0104-level-translator-for-jtag-and-uart-applications

器件型号:TXB0104

您好!

我们是否可以使用  TXB0104RUTR 用于 JTAG 和 UART 应用的电平转换器。 请提供建议。 到目前为止、我们使用的是  NLSX5014DTR2G 用于 JTAG 和 UART 应用的电平转换器。 对于此部件而言、这很好。

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathya:

    是的、它们 TXB0104可用于 JTAG 和 UART 应用。

    此致、

    约什