This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:TXB0104-Q1数据引脚的灌电流

Guru**** 2503945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1269697/txb0104-q1-txb0104-q1-sink-current-for-data-pins

器件型号:TXB0104-Q1

我想了解电平转换器数据引脚的电流消耗。 数据引脚中的灌电流是多少。 这在数据表中未提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可保证电气特性的最大输出电流为20 µA (请参阅它们的测试条件)。

    您可以尝试强制它吸收更多电流、但这将受到4 kΩ 电阻器的限制。